NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - Header Guatapé

Out of the box denken: snel schakelen voor een effectieve oplossing

Prysmian reageert snel om een noodsituatie bij de Guatapé waterkrachtcentrale op te lossen.

NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - Intro

Toen er zich een ramp voordeed bij Central Guatapé, de grootste hydro-elektrische dam van Colombia, boden het snel denk- en teamwerk tussen Prysmian en onze partners uitkomst.

NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - Video Guatapè

NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - Prysmian Mexico suggested that EPM

Prysmian Mexico leende 30 km aan 230 kV 1200 mm² XLPE-kabel die eerder aan CFE was geleverd en momenteel niet werd gebruikt en leverde die aan EPM.

NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - Designed and built in the 1960s

Central Guatapé is ontworpen en gebouwd in de jaren 60 en is eigendom van onze klant Empresas Públicas de Medellín (EPM). De centrale heeft een capaciteit van 560 MW dankzij acht Pelton-turbines die elk 70 MW leveren. De centrale is een belangrijk onderdeel in de stroomvoorziening van Colombia.

Brand in de centrale

Op de centrale werd in februari 2016 een noodsituatie uitgeroepen toen door technische mankementen er brand oplaaide in het powerhouse (400 meter onder de grond) waardoor er grote schade werd aangericht aan de vier met olie gevulde stroomkabelcircuits die opgewekte energie van de centrale overbrengen naar de buitenwereld.

NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - We understood the severity of situation

We zagen de ernst van de situatie in en stonden EPM bij om het probleem zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen.

Snel handelen om de impact te minimaliseren

Snel vier circuits voor 230 kV kabels vinden is geen gemakkelijke opgave, maar dankzij onze uitgebreide klantennetwerk kwamen we snel uit bij CFE, een nutsbedrijf in handen van de Mexicaanse overheid.

CFE stemde grootmoedig in en bracht daarmee de mogelijkheid van een snelle oplossing voor de crisis dichterbij.

Vervangingskabels werden onmiddellijk besteld zodat CFE geen schade zou ondervinden door de lening en hun bedrijfsactiviteiten gewoon doorgang zouden kunnen blijven vinden.

NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - An epic journey from source to installation

Een epische reis van bron naar installatie

In deze situatie zouden traditionele verschepingsroutes teveel tijd in beslag nemen. EPM besloot out of the box te denken. De kabels en alle vereiste accessoires en tools werden aan boord van twee Oekraïense Antonov 124-100 vliegtuigen van Russische makelij geladen. Er moest acht keer heen en weer worden gevlogen voordat alles veilig op luchthaven José María Córdova in Columbia klaarstond voor transport naar Guatapé.

NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - Video - Guatape hydroelectric plant repair progresses

NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - Guatapè - Delivering results, ahead of schedule

Resultaten leveren, voor op schema

Naast 100 medewerkers van EPM werkte een team van 15 specialisten van Prysmian onvermoeibaar door en het project werd een maand voor op schema in juni 2016 afgerond. Absoluut een opmerkelijk resultaat

NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - Guatapè - Quote - Jaouad Ben-Hamman

''Voor Prysmian was het een grote eer om een belangrijke rol in een project van deze omvang te spelen, voort te bouwen op de broederschap tussen twee landen en de vriendschappelijke banden tussen Mexico en Colombia te versterken.''

Jaouad Ben-Hamman

CCO van Prysmian Mexico

NL - Verhalen - Bedrijfsactiviteiten - Guatapé - Guatapè - Project facts

 

/ Projectfeiten:

 

  • 57 haspels van 230 kV stroomkabel, in totaal 30 km, in een recordtijd gevonden
  • Twee vliegtuigen ingebracht om voor de snelste levering te zorgen
  • Een maand voor op schema afgerond
  • De Colombiaanse regering was aanwezig bij het hervatten van de activiteiten op de centrale

NL - ContentType - Editorial Slider Wat we Bieden

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

NL - Verhalen - Magazine - Insight

COLONNA 2

NL - Verhalen - Magazine - Next

COLONNA 3

NL - Verhalen - Magazine - Tekst

Mediabibliotheek

Downloads

Van jaarverslagen tot promotiematerialen en video's, een volledig bijgewerkt aanbod van documenten.

arrow-right arrow-right-strong Ga naar de bibliotheek