NL – Verhalen – Mensen – Eco Shen - Focus

Het is inmiddels al meer dan twee jaar geleden dat we met z’n allen een record braken: in 2018 tikte het gemiddelde aantal elektrische apparaten dat een Nederlands huishouden bezit, de 100 aan.

NL – Verhalen – Mensen – Eco Shen - I joined the Prysmian

“Kijk, daar zie je de pieken in mijn stroomverbruik. Elke dag tussen vijf en zeven uur ’s avonds. Dat is de elektrische kookplaat, dat is de boiler, en daarna komen de vaatwasser en de wasdroger.”

EN - Stories - People - Echo Shen - Factory Image

NL – Verhalen – Mensen – Eco Shen - Today Echo Shen is Plant

NL – Verhalen – Mensen – Eco Shen - Managing and supervising operations

Inmiddels is dat getal alleen maar verder gestegen en zijn we thuis niet meer omringd, maar zelfs overspoeld door elektra. Het is daardoor bijna onmogelijk geworden om een goed overzicht van je energieverbruik te behouden. Niemand weet precies welke kosten op de energierekening bij welke apparaten horen, en dat maakt het verduurzamen van je huishouden ook zo lastig. Wat je eigenlijk nodig hebt, is een kant-en-klaar, realtime overzicht van het verbruik van al je apparaten, zodat je gericht je stroomslurpers kan aanpakken – en laat dat nou net een van de voordelen van PRY-CAM HOME zijn.

NL – Verhalen – Mensen – Eco Shen - Training in de praktijk

Frank Oberink, Commercieel Directeur bij Draka, is zelf een van de mensen met meer dan 100 elektrische apparaten in huis. Hij heeft een PRY-CAM HOME in zijn meterkast zitten die zijn elektrische installatie monitort. Om de veiligheid van zijn stroomnetwerk te verzekeren, maar ook om hem data over zijn energieverbruik te leveren. Die data ziet hij terug in een keurige grafiek in de PRY-CAM HOME-app, die zich uitstrekt over de afgelopen maanden. “Hier kan ik precies zien wanneer, hoeveel en waardoor ik stroom heb gebruikt. Ik bekijk de patronen en weet meteen: dat zijn mijn kinderen die douchen, dat is de stofzuiger, en dat is de oven.” 
 

NL – Verhalen – Mensen – Eco Shen - Growing with the company

Stroomslurper gedetecteerd

PRY-CAM HOME bewaakt dus niet alleen de veiligheid van het stroomnetwerk in huis, maar maakt het ook mogelijk om het stroomverbruik van individuele apparaten te bekijken. Én om daarmee te ontdekken waar er meer stroom verbruikt wordt dan de bedoeling is. Frank zag in de app dat de piek van zijn wasdroger zo extreem was, dat er iets raars aan de hand moest zijn. Daar ging veel geld en energie verloren. “Met wat onderzoek op internet kwam ik erachter dat m’n wasdroger eigenlijk totaal niet energiezuinig was, terwijl ik dat eerst wel dacht. Een normale wasdroger verbruikte vier keer zo weinig stroom als de mijne. Ik had er nooit bij stilgestaan dat hij zo’n grootverbruiker was.”  
 
Frank zette daarna het bedrag dat hij volgens de app betaalde voor het wassen, uit tegen de tijd: hoeveel geld zou een nieuwe wasdroger met warmtepomp hem besparen? Hij was nu ongeveer 3 euro per wasbeurt kwijt, terwijl een zuinigere variant daar rond de 50 cent van kon maken. “Het was voor mij een simpel rekensommetje: je hebt zo’n ding ongeveer vijf keer per week aan, dus zeg een tientje per week. 40 euro per maand, dat komt op meer dan 400 euro per jaar. Dat is een enorm verschil. Dan heb je een nieuwe machine in een jaar tijd er alweer uit.” Hij besloot daarom een zuinigere versie te kopen en zag de pieken in zijn stroomverbruik direct enorm dalen.

Nieuwe gewoontes 
 
Daarnaast maakte Frank ook slim gebruik van een andere, heel handige functie: via de PRY-CAM HOME-app kon hij zien hoeveel elektriciteit zijn zonnepanelen opwekten en hoeveel er daarvan gebruikt werd door zijn apparaten. Hij bekeek zo de optimale tijden om zijn verschillende apparaten gebruik te laten maken van zijn zonnepanelen, zodat hij zo min mogelijk stroom terug hoefde te leveren aan het energienet. “Ik zag dat mijn panelen op een mooie dag rond de 700 watt opwekken, maar mijn apparaten stonden vooral ’s avonds aan, waardoor die stroom eigenlijk alweer weg was, terug het energienet in. Daar krijg ik wel wat geld voor, maar het levert me gewoon nog meer op als ik mijn grote apparaten op zonne-energie laat draaien. We zijn door onze gewoontes en de regeling van dal- en piektarieven van vroeger nog te veel gewend om bijvoorbeeld onze vaatwasser of droger ’s avonds aan te zetten. Dat is nergens voor nodig. Nu dat ik sommige apparaten overdag volgens een nieuw schema aanzet, zie ik in de app de stroom van mijn zonnepanelen veel beter tot z’n recht komt.” 
 
Het groene PRY-CAM HOME-vinkje 
 
Omdat duurzaam wonen alleen maar belangrijker wordt, is het van grote waarde als je je energieverbruik op zo’n manier kunt inzien als met PRY-CAM HOME. Ook binnen de huizenmarkt zelf zou een PRY-CAM HOME in de meterkast een grote rol kunnen spelen voor potentiële (ver)kopers, voorziet Frank. 

NL – Verhalen – Mensen – Eco Shen - Ik zit hier misschien al een lange tijd

“Toen ik mijn huis kocht, werd ik overvallen door 230 euro aan maandelijkse energiekosten, terwijl er van tevoren een schatting van 100 euro was gemaakt. Als ik de mogelijkheid had gehad om de energiegegevens van het huis in te zien via data van PRY-CAM HOME, had ik misschien meer kunnen onderhandelen. Ook kan je zo checken of er geen energielekken zijn, of het huis een stevige elektrische isolatie heeft, enzovoorts. Als een huis een groen PRY-CAM-vinkje heeft, weet je zo direct dat alles op elektrisch gebied goed zit.”

NL – Verhalen – Mensen – Eco Shen - Projectfeiten

 

/  Projectfeiten:

 

 

  • Ze is de jongste vrouwelijke fabrieksmanager van de Prysmian Group.
  • Ze heeft meer dan 20 jaar in de productie van telecomkabels gezeten.
  • Ze is 27 jaar geleden begonnen in dezelfde Chinese fabriek waar ze nu werkt.
  • ''We maken niet zomaar iets. We maken iets buitengewoons'' is het motto van de Prysmian-engineer.

 

Pry-Cam Home Blog

/  Pry-Cam Home Blog

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1
COLONNA 2
COLONNA 3